990-5914B-022

Het batterijschakelaarpaneel aan de muur bevestigen

VOORZICHTIG
Risico op lichamelijk letsel of apparaatschade
  • Bevestig het batterijschakelaarpaneel aan een solide muur die (of rek dat) het gewicht van de eenheid kan dragen.
  • Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal (niet meegeleverd) om het batterijschakelaarpaneel aan de muur te bevestigen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Er worden vier M10 x 30-torxschroeven en -moeren meegeleverd om het batterijschakelaarpaneel aan een rek te bevestigen.

20–80 kW-batterijschakelaarpaneel

100–200 kW-batterijschakelaarpaneel

  1. Bepaal waar de vier montagegaten moeten komen en markeer deze op de muur.
  2. Boor gaten op de vier gemarkeerde punten.
  3. Draai de drie schroeven los en open de binnendeur.
  4. Het batterijschakelaarpaneel aan de muur bevestigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?