Preparar la caja del disyuntor de batería para el cableado
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
No haga orificios para el cableado o los conductos mientras
las placas guía estén instaladas ni realice perforaciones
ni orificios cerca del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Retire las placas guía:
- Para la entrada de cables por la parte inferior: Retire la placa guía inferior.
- Para la entrada de cables por la parte superior (disponible solo para la caja del disyuntor de batería de 20–80 kW):: Retire la placa guía.
- Perfore los orificios para el cableado o los conductos en las placas guía.
- Instale conductos (si procede) y vuelva a colocar las placas
guía.
PELIGROpeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoCompruebe que no haya bordes afilados que puedan dañar los cables.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.