Klargjøre batteribryterskapet for kabler
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler
eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller
bore eller skjære hull i nærheten av UPSen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
- Fjern pakningsplatene:
- For nedre kabelinnføring: Fjern den nedre pakningsplaten.
- For øvre kabelinnføring – kun tilgjengelig for 20–80 kW batteribryterskap: Fjern den øvre pakningsplaten.
- Bor eller skjær ut hull for kabler eller installasjonsrør i pakningsplaten(e).
- Installer installasjonsrørene (hvis aktuelt) og monter
pakningsplaten(e) igjen.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbuePass på at det ikke finnes skarpe kanter som kan skade kablene.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.