990-5914B-024

Procedimento de instalação

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Coloque a caixa do disjuntor da bateria o mais perto possível do banco de baterias para limitar a extensão de cabos de bateria sem proteção. A distância entre o banco de bateria e o nobreak não deve exceder 200 m. Entre em contato com a Schneider Electric para instalações com distâncias maiores.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A instalação do sensor de temperatura da bateria não está descrita neste manual; consulte o manual de instalação do nobreak para mais detalhes.
  1. Instalação da caixa do disjuntor da bateria na parede.
  2. Preparação da caixa do disjuntor da bateria para a passagem de cabos.
  3. Conectar os cabos de sinal.
  4. Conectar os cabos de energia.
  5. Adicionar etiquetas de segurança traduzidas ao seu produto.
  6. Etapas finais da instalação.
Para mover ou desativar a caixa do disjuntor da bateria após a conclusão da instalação, consulte Desativar ou mover a caixa do disjuntor da bateria para um novo local.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?