990-5910G-037

配置电池解决方案

危险
小心触电、爆炸或电弧
电池设置项仅可由熟悉电池和电池配置及相关注意事项的合格人员进行输入。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 点击配置 > 电池
  2. 选择相应的电池解决方案类型:
    1. 如果是标准的 Galaxy VS 电池解决方案,则选择标准,并从下拉列表中选择相应电池配置的商业代码。
    2. 如果是模块化 Galaxy VS 电池解决方案,则选择模块化
    3. 如果是用户自定义电池解决方案,则选择自定义
  3. 点击常规设置并设置以下参数:
    注: 在每一页中,点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。对于模块化电池解决方案,只有前三个设置可用。
    连接至电池断路器的电池柜数量/模节电池柜数 设置每个电池断开装置所连接的电池柜数量/设置 UPS 所连接的模块电池柜数量。
    运行时间短警告(秒) 设置要触发运行时间短警告前的剩余运行时间阈值(单位为秒)。
    充电容量 (%) 设置最大充电容量,以 UPS 额定功率的百分比表示。
    最小阈值 (°C) 设置可接受的最低电池温度,单位为摄氏度或华氏度。温度低于此阈值将触发警报。
    最大阈值 (°C) 设置可接受的最高电池温度,单位为摄氏度或华氏度。温度高于此阈值将触发警报。
    充电器自动均充模式 选择以启用充电器自动均充模式。此功能将在系统进入电池运行模式之后自动将充电器切换至均充模式。
    循环充电模式 选择以启用循环充电模式。

    在循环充电期间,系统在浮充期和静置期之间循环。此功能将维持电池处于持续充电状态,还不会因进行永久浮充加重电池负担。

    每次测试间隔时间 设置 UPS 运行电池测试的频率。
    每周的测试日期 设置应该运行电池测试的周内日期。
    测试开始时间 (hh:mm) 设置应该运行电池测试的开始时间。
  4. 仅适用于用户电池解决方案:点击自定义设置并设置下列参数:
    注: 在每一页中,点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
    电池类型 选择电池类型。
    电池中点已连接 如果已连接电池中点,选中此项。
    禁用温度监测 设置以禁用电池温度监测。
    每节电池容量 (Ah) 设置每节电池的容量(单位为安时),用于每个电池断开装置所连接的电池组。
    并联电池组数量 设置并联连接的电池组数量,用于每个电池断开装置所连接的电池组。
    每组的电池节数: 设置每个电池组中所含的电池节数。
    每节电池的单体数量 设置每节电池中的电池单体的数量。
    每个电池单体的 DC 电压 (V) 设置每个电池单体浮充充电时的充电电压。

    浮充充电是所有类型电池都具有的基本充电功能,由充电器自动启动。

    设置每个电池单体均充时的充电电压。

    电池均充可让已放电的电池迅速恢复电量。

    设置每个电池单体均衡充电时的充电电压。

    均衡充电用于对发生偏斜的开口式电池进行均衡充电。此方法使用最高的电压电平进行充电。进行均衡充电时,开口式电池会蒸发水分,因此充电完成后必须补充水分。

    充电持续时间(秒) 设置均充均衡充电模式的充电持续时间(单位为秒)。
    每个电池单体的 DC 关断电压 (V) 设置电池必须关断时每个电池单体的电压电平。
    额定温度 (°C)/额定温度 (°F) 设置额定温度,单位为摄氏度或华氏度。
    充电电流速率 设置充电电流速率。
    允许均充 选择以允许电池均充。

    电池均充可让已放电的电池迅速恢复电量。

    允许电池深度放电 选择以允许在 UPS 处于电池运行模式时对电池进行深度放电。此功能允许将电池放电至低于通常建议值的电压电平。请注意,这样可能损坏电池。
    启用电池自动断开模式 选择以启用电池连接自动断开模式。当 UPS 系统处于输出关闭且无法为电池充电的状态时,此功能将在经过以下时长后触发电池断开装置跳闸以避免电池深度放电:
    • 两周。

    • 电池单体电压处于低电量关断电平以下达 10 分钟。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.