Systemtilstande
Systemtilstanden angiver udgangsstatus for det komplette UPS-system, herunder den omgivende afbrydertavle, og angiver, hvilken kilde der forsyner lasten.
Vekselretterdrift
I vekselretterdrift forsynes lasten af vekselretterne. UPS-tilstand kan enten være normal eller batteritilstand, når systemets driftstilstand er vekselretterdrift.
Anmodet statisk bypassdrift
Når systemet er i anmodet statisk bypassdrift, forsynes lasten af bypasskilden. Hvis der registreres en fejl, skifter systemet til vekselretterdrift eller tvungen statisk bypassdrift.
Tvungen statisk bypassdrift
Systemet er i tvungen statisk bypassdrift som følge af en kommando fra UPS-systemet, eller fordi brugeren har trykket på knappen OFF for vekselretteren på UPS'en. Under tvungen statisk bypassdrift forsynes lasten direkte af bypasskilden med ukonditioneret strøm.
Vedligeholdelsesbypassdrift
Ved vedligeholdelsesbypassdrift forsynes lasten direkte af bypasskilden med ukonditioneret strøm.
ECO-tilstand
I ECO-tilstand kan systemet konfigureres til at bruge anmodet statisk bypassdrift, hvor lasten forsynes via bypass, som den foretrukne driftstilstand under foruddefinerede forhold. Den primære fordel ved ECO-tilstand er, at strømforbruget reduceres. Hvis hovedforsyningen afbrydes, skifter UPS'en til vekselretterdrift, så forsyningen af lasten ikke afbrydes.
ECOnversion-tilstand
Med ECOnversion er systemet i stand til at forsyne den aktive del af lasten via bypass. Vekselretteren holdes kørende parallelt med bypasskilden og forsyner den reaktive del af lasten. UPS'ens indgangseffektfaktor fastholdes tæt på 1, uafhængigt af lasteffektfaktoren, eftersom den reaktive del af lasten reduceres væsentligt i UPS'ens indgangsstrøm. Hvis forbindelsen til hovedforsyningen afbrydes, vil vekselretteren straks fastholde udgangsspændingen, så afbrydelser og udfald under skift fra ECOnversion-tilstand stort set elimineres.