990-5910G-022

Het stoffilter vervangen (GVSOPT001 en GVSOPT015)

  1. Open het voorpaneel van de UPS.
  2. Verwijder het stoffilter door het naar boven te duwen totdat het over de twee metalen grepen in de bodem kan worden getrokken.
  3. Houd het nieuwe stoffilter aan weerszijden vast en plaats het filter door het in het deurkozijn naar boven te duwen totdat het over de twee metalen grepen kan worden getrokken.
  4. Monteer de twee meegeleverde rubberen pakkingen aan weerszijden van de deur zo dicht mogelijk bij de rand van het deurkozijn. Vervang de rubber pakkingen indien nodig bij de volgende vervanging van het stoffilter.
  5. Sluit het voorpaneel van de UPS.
  6. Als u de teller van het stoffilter wilt resetten, zie Herinnering voor stoffilter configureren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?