990-5910G-022

Opstarten vanuit onderhoudsbypassmodus voor systeem met enkele UPS met Kirk-Key geïnstalleerd

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende indicatielampje brandt.
  1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB).
    Het display wordt ingeschakeld. Opnieuw opstarten duurt ongeveer drie minuten.
  2. Sluit de ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig).
  3. Sluit de batterijschakelaar.
  4. Selecteer Besturing > Bedrijfsmodus > Naar bypassbedrijf.
  5. Houd de SKRU-drukknop ingedrukt, draai en verwijder sleutel B uit de SKRU-vergrendeling.
  6. Steek sleutel B in de vergrendeling voor de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB) en draai de sleutel.
  7. Sluit de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB).
  8. Open de onderhoudsbypassschakelaar (MBB).
  9. Draai en verwijder sleutel A uit de vergrendeling voor de onderhoudsbypassschakelaar (MBB).
  10. Steek sleutel A in de SKRU-vergrendeling en draai de sleutel naar de vergrendelde positie.
  11. Selecteer Besturing > Omvormer > Omvormer aan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?