Een batterijtest starten
Vereisten:
-
De batterijen moeten meer dan 50% opgeladen zijn.
-
De beschikbare autonomietijd moet langer dan 4 minuten zijn
-
De bedrijfsmodus moet in normaal bedrijf, ECOnversion of ECO-modus staan.
-
De systeembedrijfsmodus moet in omvormerbedrijf, ECOnversion of ECO-modus staan.
Deze functie voert een aantal tests op de batterijen uit, zoals controles op doorgebrande zekeringen en detectie van zwakke batterijen. Tijdens de test worden de batterijen ontladen en zullen deze zo'n 10% van de totale autonomietijd verbruiken. Voorbeeld: Als u nog 10 minuten autonomietijd heeft, duurt de test 1 minuut. De Batterij kan worden ingesteld om automatisch op verschillende intervallen te worden uitgevoerd (van wekelijks tot jaarlijks). Zie De batterijoplossing configureren.
- Tik in het beginscherm op de menuknop.
- Selecteer .
- Tik op OK op het bevestigingsscherm.