990-5910F-006

Reemplazar el filtro de polvo (GVSOPT001 y GVSOPT015)

  1. Abra el panel frontal del SAI.
  2. Retire el filtro de polvo. Para ello, empújelo hacia arriba hasta que pueda soltarlo de los dos clips metálicos que hay en la parte inferior y sacarlo.
  3. Sujete el nuevo filtro de polvo por los laterales e insértelo. Para ello, empújelo hacia arriba, hasta el marco de la puerta, hasta que pueda colocarlo sobre los dos clips metálicos.
  4. Monte las dos juntas de goma que se suministran a cada lado de la puerta, tan cerca del marco como sea posible. Si lo necesita, cambie las juntas de goma en la siguiente sustitución del filtro de polvo.
  5. Cierre el panel frontal del SAI.
  6. Reinicie el contador del filtro de polvo; consulte Configurar el recordatorio del filtro de polvo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?