990-5910F-006

Configurar las preferencias de la pantalla

  1. Pulse Configuración > General > Pantalla .
    1. Seleccione Celsius o Fahrenheit como unidad de temperatura.
    2. Pulse - o + para definir el brillo de la pantalla.
    3. Defina Sonido de alarma en Activar o Desactivar. Esta opción activará o silenciará todos los sonidos de alarma.
    4. Defina Sonido de pantalla táctil en Activar o Desactivar. Esta opción activará o silenciará todos los sonidos de la pantalla, a excepción de los sonidos de alarma.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?