990-5910F-018

UPSレポートのUSBデバイスへのエクスポート

  1. 保守 > UPSレポートを選択します。
  2. 前面パネルを開けます。
  3. USBデバイスをUPSのUSBポートに挿入します。
  4. エクスポートをタップします。
    注記: エクスポートプロセスが終了するまでUSBデバイスを取り外さないでください。
  5. UPSレポートをSchneider Electricカスタマーサポートに送信します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?