990-5910G-018

並列システムの単機UPSの絶縁(解列)

この手順を使用して、運転中の並列システム内の1つのUPSをシャットダウンします。

注記: この手順を開始する前に、残りのUPSが負荷に給電できることを確認してください。
注記: 関連する遮断装置のインジケーターランプが点灯しているときのみ、遮断装置を操作してください。
  1. UPSで、コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをシャットダウンをタップし、ディスプレイに表示される手順に従います。
  2. 一般的なシャットダウン手順
    注記: 以下の手順は、あくまでも一般的なシャットダウン手順です。必ず、使用しているシステムのガイド付きシーケンスの手順に従ってください。
    1. UPSで、コントロール > インバーター > インバーターオフを選択するか、システムレベルコントローラーセクションのインバーターオフボタンを5秒間押します。
    2. UPSのユニット出力遮断装置(UOB)を開きます。
    3. UPSのスタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)を開きます(ある場合)。
    4. UPSのバッテリー遮断装置を開きます。
    5. UPSのユニット入力遮断装置(UIB)を開きます。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.