990-5910G-019

분진 필터 사전 알림 설정

분진 필터가 교체되면 에어 필터 미리 알림을 재설정하십시오.
  1. 구성 > 미리 알림을 누릅니다.
    1. 미리 알림 사용을 선택하여 분진 필터 교체에 대한 미리 알림을 받을 수 있습니다.
    2. 설치 공간 환경에 따라 미리 알림 간격: 1개월, 3개월, 6개월 또는 1년을 선택합니다.
      남은 시간(주)에서 사용 중인 분진 필터의 서비스 수명을 확인할 수 있습니다.
    3. 재설정을 눌러 분진 필터 서비스 수명 카운터를 재설정합니다.
  2. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?