990-5910G-019

먼지 필터 교체(GVSOPT001 및 GVSOPT015)

  1. UPS의 전면 패널을 엽니다.
  2. 분진 필터를 하단에 있는 두 개의 금속 손잡이 위로 쉽게 당겨 뺄 수 있을 때까지 위로 밀어서 제거합니다.
  3. 새 분진 필터를 측면에서 잡고 두 개의 금속 손잡이 위로 쉽게 삽입할 수 있을 때까지 위로 밀어서 도어 프레임에 삽입합니다.
  4. 제공된 두 개의 고무 개스켓을 도어 프레임의 가장자리에 최대한 가깝게 도어의 각 측면에 장착합니다. 필요에 따라 분진 필터의 다음 교체 시 고무 개스켓을 교체합니다.
  5. UPS의 전면 패널을 닫습니다.
  6. 분진 필터 카운터를 다시 시작합니다. 분진 필터 사전 알림 설정을 참조하십시오.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.