990-5910D-024

Configurar a entrada do nobreak

NOTA: Esta configuração é obrigatória para uso correto do nobreak.
  1. Toque em Configuração > Nobreak .
    1. Defina a Configuração de rede elétrica como Alimentação simples ou Alimentação dupla.
    2. Selecione Inic automática do inversor se quiser ativar esta função. Quando Inic automática do inversor tiver sido ativada, o inversor se inicializará automaticamente quando a tensão de entrada voltar, após um desligamento devido falta de carga na bateria.
      PERIGO
      Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
      Sempre execute o travamento/marcação correto antes de trabalhar no nobreak. Um nobreak com inicialização automática habilitada será reiniciado automaticamente quando a alimentação principal retornar.
      O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
    3. Defina Transformador presente como Não há transformador presente, Transformador de entrada ou Transformador de saída.
  2. Toque em OK para salvar as configurações.
QR code for this page

Isto foi útil?