990-5910D-024

Configurar a Solução da bateria

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As configurações da bateria só devem ser digitadas por pessoal qualificado em baterias, configuração da bateria e precauções necessárias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Toque em Configuração > Bateria.
  2. Selecione seu tipo de solução de bateria:
    1. Selecione Padrão se você tiver uma solução padrão de bateria Galaxy VS e escolha a referência comercial para sua configuração específica de bateria na lista suspensa.
    2. Selecione Modular se você tiver uma solução de bateria modular Galaxy VS.
    3. Selecione Personalizado se você tiver uma solução de bateria personalizada.
  3. Toque em Configurações gerais e configure os seguintes parâmetros:
    NOTA: Em cada página, toque em OK para salvar as configurações e toque no símbolo de seta para ir para a próxima página. Apenas as três primeiras configurações estão disponíveis para soluções de bateria modular.
    Número de gabinetes de bateria conectados ao disjuntor de bateria/Número de gabinetes de baterias modulares Configure o número de gabinetes de bateria conectados a cada disjuntor da bateria/Defina o número de gabinetes de baterias modulares conectados ao no-break.
    Aviso temp auton baixo (s) Defina o limite para o tempo de autonomia restante em segundos que ativará o aviso de baixo tempo de autonomia.
    Capacidade de carga (%) Defina a capacidade máxima de carga em porcentagem da potência nominal do nobreak.
    Limite mínimo (°C) Defina a temperatura mínima aceitável da bateria em Celsius ou Fahrenheit. Temperaturas abaixo desse limite ativarão um alarme.
    Limite máximo (°C) Defina a temperatura máxima aceitável da bateria em Celsius ou Fahrenheit. Temperaturas acima desse limite ativarão um alarme.
    Modo carregador de autoboost Selecione o Modo carregador de autoboost. Esta função transfere automaticamente o carregador para aumentar o modo do carregador depois que o sistema estiver em operação com bateria.
    Modo de carregamento cíclico Selecione o Modo de carregamento cíclico.

    Durante uma carga cíclica, o sistema alterna entre períodos de carga flutuante e repouso. Essa função manterá continuamente o status de carga da bateria sem sobrecarregar as baterias, realizando um carregamento em flutuação permanente.

    Int teste a cada Defina com que frequência o nobreak deve executar um teste de bateria.
    Dia teste Defina em qual dia da semana o teste da bateria deve ser executado.
    H inic tst (hh:mm) Defina a hora do dia em que o teste da bateria deve ser executado.
  4. Apenas para solução de bateria personalizada: Toque em Config específicas e configure os seguintes parâmetros:
    NOTA: Em cada página, toque em OK para salvar as configurações e toque no símbolo de seta para ir para a próxima página.
    Tipo de bateria Selecione o tipo de bateria.
    Ponto médio bateria conectado Selecione se o ponto médio da bateria estiver conectado.
    Desativar mon temp Selecione para desativar o monitoramento da temperatura da bateria.
    Capacidade da bateria por bloco (Ah) Defina a capacidade da bateria por bloco de bateria em horas de amperagem para o banco de baterias conectado a cada disjuntor da bateria.
    Número de conjuntos de baterias paralelas Defina o número de baterias conectadas em paralelo para o banco de baterias conectado a cada disjuntor da bateria.
    Número de baterias por conjunto Defina o número de blocos de baterias por sequência de bateria.
    Número de células de bateria por bloco Defina o número de células de bateria em um bloco de bateria.
    Tensão CC por célula da bateria (V) Defina a tensão de carga por célula de bateria para Carregamento em flutuação.

    O carregamento em flutuação é a função básica de carregamento disponível em todos os tipos de baterias e automaticamente iniciada pelo carregador.

    Defina a tensão de carga por célula de bateria para Carregando em boost.

    O carregamento em boost torna possível realizar um carregamento rápido para restaurar rapidamente uma bateria descarregada.

    Defina a tensão de carga por célula de bateria para Carreg equalização.

    O carregamento por equalização é usado ao equalizar as baterias de células abertas desequilibradas. Este é o método de carregamento disponível usando o mais alto nível de tensão de carga possível. Quando o carregamento por equalização é realizado, a água é evaporada das baterias de células abertas, que devem ser substituídas quando o carregamento estiver concluído.

    Duração da carga (segundo) Defina a duração em segundos da carga para Carregando em boost e Carreg equalização.
    Tensão de deslig CC por célula da bateria (V) Defina o nível de tensão por célula de bateria quando a bateria deve ser desligada.
    Temperatura nominal(°C)/Temperatura nominal (°F) Defina a temperatura nominal em Celsius ou Fahrenheit.
    Taxa atual da carga Defina a taxa atual da carga.
    Permitir recarga Selecione para permitir aumentar a carga das baterias.

    O carregamento em boost torna possível realizar um carregamento rápido para restaurar rapidamente uma bateria descarregada.

    Permitir descarg total bateria Selecione para permitir a descarga profunda das baterias quando o nobreak estiver em operação com bateria. Esta função permite descarregar as baterias para um nível de tensão ainda mais baixo do que o valor normalmente recomendado. Note que isso pode danificar as baterias.
    Ativar desc automática da bateria Selecione para ativar a desconexão automática das baterias. Quando o sistema do nobreak fica com a saída desligada e sem a capacidade de carregar as baterias, esta função desarmará os disjuntores da bateria para evitar a descarga profunda após um período de:
    • Duas semanas.

    • Dez minutos com a tensão da bateria abaixo do nível de encerramento da bateria baixa.

QR code for this page

Isto foi útil?