990-5910D-024

Configurar os disjuntores

NOTA: Esta configuração é obrigatória para uso correto do nobreak.
  1. Toque em Configuração > Disjuntores.
  2. Toque em disjuntores diferentes no diagrama sinóptico para configurar quais disjuntores estão presentes no sistema de nobreak. Um quadrado com uma significa que o disjuntor está presente, o quadrado vazio significa que o disjuntor não está presente, o quadrado acinzentado significa que o disjuntor é configurado automaticamente no seu sistema de nobreak.
    NOTA: O nobreak pode monitorar até dois disjuntores de bateria em uma solução de bateria padrão. O nobreak pode monitorar até quatro disjuntores de bateria em uma solução de bateria modular - isso é configurado automaticamente pelo nobreak. O diagrama sinóptico mostra somente um disjuntor da bateria BB mesmo se mais disjuntores da bateria tiverem sido conectados e configurados para monitoramento. Se um ou mais disjuntores monitorados da bateria estiverem na posição fechada, o BB será exibido como fechado no diagrama sinóptico. Se todos os disjuntores monitorados da bateria estiverem na posição aberta, o BB será exibido como aberto no diagrama sinóptico.
  3. Toque em OK para salvar as configurações.
QR code for this page

Isto foi útil?