Definir relés de saída
- Toque em e selecione o relé de saída que deseja configurar.
- Defina o Atraso (segundo).
-
Selecione para habilitar o Modo de verificação energizada (desabilitado por padrão).
Quando o Modo de verificação energizada for habilitado, o relé de saída será ativado, e será desativado quando o evento associado a este relé de saída ocorrer (geralmente ativado).
Quando o Modo de verificação energizada for desabilitado, o relé de saída será desativado, e será ativado quando o evento atribuído a este relé de saída ocorrer (geralmente desativado).
O Modo de verificação energizada deve ser configurado individualmente para cada relé de saída e permite detectar se o relé de saída está inoperante:
-
Se a fonte de alimentação dos relés de saída foi interrompida, os eventos associados aos relés de saída serão indicados como presente.
-
Se um único relé de saída se tornou inoperante, os eventos associados a este relé de saída serão indicados como presentes.
-
-
Selecione o(s) evento(s) que deseja associar ao relé de saída. Em cada página, toque
em OK para salvar as configurações e toque no símbolo de seta para ir para a próxima página.
NOTA: É possível atribuir várias funções ao mesmo relé de saída.
Alarme comum do nobreak: A saída é ativada quando há qualquer tipo de alarme presente no nobreak. Nobreak em modo de manutenção: A saída é ativada quando o disjuntor de saída da unidade (UOB) tiver sido aberto, o que transfere o nobreak para o modo de manutenção. O nobreak não está fornecendo a carga. Alarme informativo do nobreak: A saída é ativada quando há um alarme de informação presente no nobreak. Falha externa: A saída é ativada quando o nobreak detecta uma falha externa. Aviso de alarme do nobreak A saída é ativada quando há um alarme de atenção presente no nobreak. Ventilador inoperante: A saída é ativada quando um ou mais ventiladores estão inoperantes. Alarme crítico do nobreak: A saída é ativada quando há um alarme crítico presente no nobreak. Tensão da bat baixa: A saída é ativada quando a tensão da bateria está abaixo do limite. Alarme comum do sistema A saída é ativada quando há qualquer tipo de alarme presente no sistema. Bateria não está func corretamente: A saída é ativada quando as baterias não estão funcionando corretamente. Alarme informativo do sistema: A saída é ativada quando há um alarme de informação presente no sistema. Bateria desconectada: A saída é ativada quando as baterias foram desconectadas ou quando os disjuntores da bateria estão abertos. Alarme de atenção do sistema: A saída é ativada quando há um alarme de aviso presente no sistema. Sobrecarga do inversor: A saída é ativada quando há uma condição de sobrecarga enquanto o nobreak está na operação do inversor. Alarme crítico do sistema: A saída é ativada quando há um alarme crítico presente no sistema. Sobrecarga na saída: A saída é ativada quando há uma condição de sobrecarga enquanto o nobreak está na operação do inversor ou na operação do bypass. Nobreak em operação normal: A saída é ativada quando o nobreak está operando normalmente. Entrada fora tolerância: A saída é ativada quando a entrada está fora da tolerância. Nobreak em operação por bateria: A saída é ativada quando o nobreak está operando com baterias. Bypass fora de tolerância: A saída é ativada quando o bypass está fora da tolerância. Nobreak em operação por bypass estático: A saída é ativada quando o nobreak está na operação do bypass estático forçado ou na operação do bypass estático solicitado. EPO ativo: A saída é ativada quando o EPO é ativado. Nobreak em op por bypass de manut: A saída é ativada quando o nobreak está na operação do bypass de manutenção interno ou na operação do bypass de manutenção externo. - Toque em OK para salvar as configurações.