990-5910E-024

Conectar sensor de temperatura/umidade (opção)

O sensor de temperatura/umidade (AP9335T ou AP9335TH) pode ser conectado à placa de gerenciamento de rede.

  1. Conecte o sensor de temperatura/umidade à porta universal E/S da placa de gerenciamento de rede.
  2. O sensor de temperatura/umidade deve ser configurado através da interface de gestão de rede. Veja em Acessar uma interface de gerenciamento de rede configurada.
  3. Para verificar as medições de temperatura/umidade, toque em Status > Temperatura .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?