990-5910D-024

Substituir ou instalar uma sequência de baterias modulares

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com as baterias:
  • A manutenção das baterias somente deve ser realizada ou supervisionada por funcionários qualificados especializados em baterias e nas precauções necessárias que devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
  • Se as baterias forem descartadas no fogo, poderão explodir.
  • Não tente abrir, alterar ou perfurar as baterias. O eletrólito liberado é nocivo para a pele e os olhos. Ele pode ser tóxico.
  • Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
  • Use ferramentas com cabos isolados.
  • Use óculos, luvas e botas de proteção.
  • Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
  • Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição aberto (DESLIGADO) antes de iniciar este procedimento.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
risco de dano ao equipamento
  • Ao substituir ou instalar os módulos de bateria, sempre use o mesmo tipo de módulo de bateria (mesma referência comercial) em todo o sistema de nobreak.
  • Sempre substitua ou instale a sequência de bateria inteira (quatro módulos de bateria).
  • Antes de instalar os módulos de bateria, aguarde o sistema estar preparado para ser ligado. O período desde a instalação do módulo de bateria até a ativação do sistema nobreak não deve passar de 72 horas ou 3 dias.
  • Se o sistema nobreak permanecer desligado por um longo período, recomendamos energizá-lo, ligando-o por um período de 24 horas, no mínimo, uma vez por mês. Assim, os módulos de bateria são carregadas e evitam-se danos irreversíveis por descarga completa.
  • Armazene os módulos de bateria em uma temperatura ambiente de -15 a 40 °C (5 a 104 °F).
  • Armazene os módulos de bateria em sua embalagem protetora original.
  • Os módulos de bateria armazenados entre -15 a 25 °C (5 a 77 °F) deverão ser recarregados a cada seis meses para evitar danos causados por descarga completa. Módulos de bateria armazenados acima de 25 °C (77 °F) deverão ser recarregados em intervalos mais curtos.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
AVISO
Risco de queda de energia de carga
O backup da bateria não estará disponível em um gabinete quando o disjuntor da bateria (BB) no gabinete estiver na posição aberto (DESLIGADO).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição aberto (DESLIGADO) no nobreak e/ou no gabinete de baterias modulares onde os módulos de bateria serão instalados ou substituídos.
  2. Remova a tampa da bateria do nobreak e/ou do gabinete de baterias modulares.
  3. Remover um módulo de bateria:
    1. Desconecte os terminais das baterias da parte frontal do módulo de bateria.
    2. Remova o parafuso da alça do módulo de bateria e gire a alça para cima.
    3. Remova o módulo de bateria do encaixe com cuidado. Sempre remova a sequência de bateria completa (quatro módulos de bateria).
  4. Instalar um módulo de bateria:
    1. Empurre o módulo de bateria no lugar. Preencha as prateleiras de baixo para cima. Sempre instale uma sequência de bateria completa (quatro módulos de bateria).
    2. Baixe a alça do módulo de bateria e fixe-a na prateleira com o parafuso fornecido.
    3. Conecte os terminais das baterias à parte frontal do módulo de bateria.
  5. Veja Visualizar o status de baterias modulares para verificar a correta instalação dos módulos de bateria.
  6. Instale novamente a tampa da bateria do nobreak e/ou do gabinete de baterias modulares.
  7. Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição fechado (LIGADO) no nobreak e/ou no gabinete de baterias modulares.
  8. Apenas para a substituição completa de todos os módulos de bateria no sistema de nobreak: Selecione Manutenção > Subst. de bateria para redefinir todos os dados de bateria (incluindo fator de envelhecimento do tempo de autonomia, contadores de vida útil e estatísticas da bateria).
QR code for this page

Isto foi útil?