990-5910E-024

Substituir o filtro de pó (GVSOPT001 e GVSOPT015)

  1. Abra a painel frontal do nobreak.
  2. Remova o filtro de pó empurrando-o para cima até que você possa soltá-lo das duas alças de metal na parte inferior e puxe-o para fora.
  3. Segure o novo filtro de pó pelas laterais e insira o filtro de pó empurrando-o para cima na estrutura da porta até encaixá-los nas duas alças de metal.
  4. Coloque as duas juntas de borracha em cada lado da porta, o mais próximo possível da estrutura da porta. Substitua as juntas de borracha, conforme necessário, na próxima substituição do filtro de pó.
  5. Feche o painel frontal do nobreak.
  6. Reinicie o contador do filtro de pó, consulte Configurar o lembrete do filtro de pó.
QR code for this page

Isto foi útil?