990-5910D-024

Restaure as configurações do nobreak a partir de um dispositivo USB

NOTA: O nobreak só aceita configurações originalmente salvas do mesmo nobreak. As configurações salvas de outros nobreaks não podem ser reutilizadas.
As configurações só podem ser restauradas quando o nobreak estiver em operação de bypass de manutenção ou no modo desligado.
NOTA: Não abra o disjuntor de entrada da unidade UIB no final da sequência de desligamento, pois isso desligará a energia do display.
  1. Toque em Controle > Sequências guiadas > Desligar o sistema de nobreak ou Controle > Sequências guiadas > Desligar um nobreak em um sistema paralelo e siga os passos que aparecem no visor.
  2. Selecione Configuração > Salvar/restaurar .
  3. Abra a painel frontal.
  4. Insira o seu dispositivo USB em uma das portas USB do nobreak.
  5. Toque em Restaurar para implementar as configurações salvas do nobreak a partir do dispositivo USB. Aguarde a reinicialização automática do controlador.
    NOTA: Não remova o dispositivo USB até que o processo de restaurar termine.
  6. Selecione Controle > Sequências guiadas > Inicializar o sistema de nobreak ou Controle > Sequências guiadas > Inicializar um nobreak em um sistema paralelo e siga os passos que aparecem no visor.
QR code for this page

Isto foi útil?