Compensação de tensão de transformador de saída
É possível compensar um transformador de saída e equilibrar a queda de tensão de saída (0 a 3%). A compensação da tensão do transformador de saída funciona sem ter o nobreak para medir a tensão no lado secundário do transformador.
-
A 0% de carga você deve medir a tensão no lado secundário do transformador, e então a tensão de saída do nobreak será ajustada manualmente através da configuração Compensação de tensão (%) para contrabalançar a compensação se necessário.
-
Então, deverá ser aplicada carga ao nobreak. Você deverá medir a tensão no lado secundário do transformador novamente, e a tensão de saída do nobreak deverá ser ajustada através da configuração Compensação de tensão (%) para contrabalançar a queda de tensão no transformador.