990-5910D-024

Desligar o sistema de nobreak na operação do bypass de manutenção

NOTA: Somente opere um disjuntor quando indicador associado do disjuntor estiver iluminado.
  1. Toque em Controle > Sequências guiadas > Desligar o sistema de nobreak ou Controle > Sequências guiadas > Desligar um nobreak em um sistema paralelo e siga os passos que aparecem no visor.
  2. Procedimento genérico de inicialização para um sistema de nobreak com disjuntor do bypass de manutenção externo (MBB):
    NOTA: Os procedimentos a seguir são procedimentos de desligamento genéricos. Siga sempre as etapas das Sequências guiadas, que são específicas para cada sistema
    1. Selecione Controle > Modo de operação > Transf p/ operação por bypass, se possível.
    2. Feche o disjuntor do bypass de manutenção (MBB).
    3. Abra o disjuntor de isolamento do sistema (SIB), se houver.
    4. Abra o disjuntor de saída de unidade (UOB).
    5. Selecione Controle > Inversor > Inversor desligado ou pressione por cinco segundos o botão inversor DESLIGADO, na seção do controlador.
    6. Abra o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB), caso presente.
    7. Abra os disjuntores da bateria.
    8. Abra o disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    9. Repita as etapas de “d” até “h” para os demais nobreaks em um sistema paralelo.
  3. Procedimento genérico de desligamento para um sistema de nobreak usando um disjuntor de manutenção interno (IMB), sem MBB:
    NOTA: Os procedimentos a seguir são procedimentos de desligamento genéricos. Siga sempre as etapas das Sequências guiadas, que são específicas para cada sistema
    1. Selecione Controle > Modo de operação > Transf p/ operação por bypass, se possível.
    2. Feche o disjuntor de manutenção interno (IMB).
    3. Abra os disjuntores da bateria.
    4. Repita a etapa “c” para outros nobreaks em um sistema paralelo 1+1 simplificado.
QR code for this page

Isto foi útil?