990-5910D-024

Inicializar o sistema de nobreak pela operação de bypass de manutenção

NOTA: Somente opere um disjuntor quando indicador associado do disjuntor estiver iluminado.
  1. Caso aberto, feche o disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    O display acende. A sequência de reinicialização dura aproximadamente 3 minutos.
  2. Selecione Controle > Sequências guiadas > Inicializar o sistema de nobreak ou Controle > Sequências guiadas > Inicializar um nobreak em um sistema paralelo e siga os passos que aparecem no visor.
  3. Procedimento genérico de inicialização para um sistema de nobreak com disjuntor do bypass de manutenção externo (MBB):
    NOTA: Os procedimentos a seguir são procedimentos de desligamento genéricos. Siga sempre as etapas das Sequências guiadas, que são específicas para cada sistema
    1. Caso aberto, feche o disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    2. Feche o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB), caso presente.
    3. Feche os disjuntores da bateria.
    4. Selecione Controle > Modo de operação > Transf p/ operação por bypass, se possível.
    5. Feche o disjuntor de saída de unidade (UOB).
    6. Repita as etapas de “a” até “e” para os demais nobreaks em um sistema paralelo.
    7. Feche o disjuntor de isolamento do sistema (SIB), se houver.
    8. Abra o disjuntor do bypass de manutenção (MBB).
    9. Selecione Controle > Inversor > Inversor ligado ou pressione por cinco segundos o botão inversor LIGADO, na seção do controlador.
  4. Procedimento genérico de inicialização para um sistema de nobreak usando um disjuntor de manutenção interno (IMB), sem MBB:
    NOTA: Os procedimentos a seguir são procedimentos de desligamento genéricos. Siga sempre as etapas das Sequências guiadas, que são específicas para cada sistema
    1. Caso aberto, feche o disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    2. Feche os disjuntores da bateria.
    3. Repita as etapas de “a” até “e” para outros nobreaks em um sistema paralelo 1+1 simplificado.
    4. Abra o disjuntor de manutenção interno (IMB).
    5. Selecione Controle > Inversor > Inversor ligado ou pressione por cinco segundos o botão inversor LIGADO, na seção do controlador.
QR code for this page

Isto foi útil?