990-5910D-024

Inicialização do sistema de nobreak do modo desligado

NOTA: Use este procedimento para inicializar um nobreak a partir do modo Desligado sem carga fornecida. Se você estiver inicializando o nobreak com carga fornecida via MBB ou IMB, siga o procedimento descrito em Inicializar o sistema de nobreak pela operação de bypass de manutenção.
  1. Feche o disjuntor de entrada da unidade (UIB).
    O display acende. A sequência de reinicialização dura aproximadamente 3 minutos.
  2. Feche o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB), caso presente.
  3. Feche os disjuntores da bateria (se presente).
  4. Feche o disjuntor de saída de unidade (UOB).
  5. Feche o disjuntor de isolamento do sistema (SIB), se houver.
  6. Ligue o inversor pressionando o botão ON do inversor na caixa do controlador ou seguindo Ligar o inversor.
QR code for this page

Isto foi útil?