990-5910E-028

Доступ к настроенному интерфейсу сетевого управления

Совместимость веб-интерфейса платы сетевого управления:
Операционные системы Windows®:

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x или выше с включенным просмотром в режиме совместимости.

  • Последний выпуск Microsoft Edge


Все операционные системы:
  • Последние выпуски Mozilla® Firefox® или Google® Chrome®

Ниже описывается процедура доступа к интерфейсу сетевого управления через веб-интерфейс. Также можно использовать следующие интерфейсы, если они включены:

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

Примечание: Посетите сайт www.schneider-electric.com, чтобы ознакомиться с Security Deployment Guidelines and Security Handbook для продукта.

Плата сетевого управления поддерживает соединение NTP для синхронизации времени. Убедитесь в том, что во всей системе ИБП (одиночной или параллельной) только один интерфейс управления сети настроен на синхронизацию времени.

В веб-интерфейсе можно использовать один из следующих протоколов:

  • Протокол HTTP (отключен по умолчанию), который обеспечивает аутентификацию по имени пользователя и PIN-коду, но не шифрует данные.

  • Протокол HTTPS (включен по умолчанию), который предоставляет больше безопасности благодаря использованию протокола SSL; он шифрует имя пользователя, PIN-код и все передаваемые данные, а также аутентифицирует плату сетевого управления при помощи цифровых сертификатов.

См. Включение протоколов HTTP/HTTPS.

По умолчанию протоколы SNMP на плате сетевого управления отключены, чтобы избежать угроз кибербезопасности. Протоколы SNMP должны быть включены для использования функции мониторинга платы сетевого управления или для подключения к EcoStruxure IT Gateway или StruxureWare Data Center Expert. Вы можете включить и использовать любой из этих протоколов SNMP:

  • SNMPv1, который обеспечивает минимальную безопасность. При использовании этого протокола Schneider Electric рекомендует настроить параметры контроля доступа для повышения безопасности.

  • SNMPv3, который обеспечивает повышенную безопасность посредством шифрования и аутентификации. Schneider Electric рекомендует использовать данный протокол для обеспечения дополнительной безопасности и настройки параметров контроля доступа.

См. Включение протоколов SNMP.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?