990-5910E-028

Настройка входа ИБП

Примечание: Эта конфигурация является обязательной для правильной работы ИБП.
  1. Нажмите Конфигурация > ИБП.
    1. Установите для параметра Настройка входа(ов) питания значение Одиночное питание или Двойное питание.
    2. Выберите параметр Автозапуск инвертора, чтобы включить эту функцию. Когда функция Автозапуск инвертора включена, преобразователь автоматически включается при восстановлении входного напряжения после выключения из-за разряженной батареи.
      Опасно
      Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
      Всегда выполняйте правильную блокировку/установку предупредительных табличек перед работой на ИБП. ИБП с включенным автоматическим запуском будет автоматически перезапущен при восстановлении питания.
      Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
    3. Измените значение параметра Трансформатор присутствует на Трансформаторы отсутствуют, Входной трансформатор или Выходной трансформатор.
  2. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?