990-5910E-028

Настройка Modbus

Modbus можно настроить для встроенной и дополнительной карты сетевого управления (NMC).

  1. Нажмите Конфигурация > Modbus и выберите Интегрированная NMC, чтобы настроить встроенную сетевую карту управления или Дополнительная NMC, чтобы настроить дополнительную карту сетевого управления.
    1. Включение или отключение Сер.Modbus.
    2. Установите для параметра Пров. чет. значение Нет, Четный или Нечетный.
    3. Установите для параметра Стоповый бит значение 1 или 2.
    4. Установите для параметра Скор. пер. данных значение 2400, 9600, 19200 или 38400.
    5. Установите для параметра Целевой уникальный идентификатор значение от 1 до 247.
      Примечание: Каждое устройство на шине должно иметь точно такие же настройки, кроме адреса устройства Целевого уникального идентификатора, который должен быть уникальным для каждого устройства. Два устройства на шине не могут иметь один и тот же адрес.
    6. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки, а затем коснитесь символа стрелки, чтобы перейти к следующей странице.
    7. Включение или отключение TCP Modbus.
    8. Выберите Порт 502 или Порт [от 5000 до 32768].
    9. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?