990-5910E-028

Настройка выходных реле

  1. Нажмите Конфигурация > Контакты и реле и выберите выходное реле, которое требуется настроить.
  2. Настройте параметр Задержка (сек.).
  3. Включите или выключите Режим проверки подачи напряжения (по умолчанию отключен).

    Когда Режим проверки подачи напряжения включен, выходные реле нормально-замкнуты, а при возникновении связанного с ними события они размыкаются.

    Когда Режим проверки подачи напряжения отключен, выходные реле нормально-разомкнуты, а при возникновении связанного с ними события они замыкаются.

    Проверка под напряжением должна устанавливаться индивидуально для каждого выходного реле и позволяет определить, произошел ли сбой в работе выходных реле.

    • Если питание на выходных реле пропадает, события, назначенные всем выходным реле, будут обозначены как имеющиеся.

    • Если питание на одном выходном реле пропадает, события, назначенные ему, будут обозначены как имеющиеся.

  4. Выберите события, которые вы хотите назначить выходному реле. На каждой странице нажмите OK, чтобы сохранить настройки, а затем коснитесь символа стрелки, чтобы перейти к следующей странице.
    Примечание: Одному выходному реле можно назначить несколько функций.
    Общий сигнал тревоги ИБП: Выход инициируется при наличии любого сигнала тревоги для ИБП. Режим обслуживания ИБП: Выход инициируется при наличии открытого выходного автоматического выключателя блока (UOB), который переводит ИБП в режим обслуживания. ИБП не питает нагрузку.
    Информационный сигнал тревоги ИБП: Выход инициируется при наличии информационного сигнала тревоги для ИБП. Внешний сбой: Выход инициируется, когда ИБП обнаруживает внешний сбой.
    Предупредительный сигнал ИБП: Выход инициируется при наличии предупредительного сигнала для ИБП. Сбой вентилятора: Выход инициируется при наличии одного или нескольких неисправных вентиляторов.
    Критический сигнал ИБП: Выход инициируется при наличии критического сигнала для ИБП. Низкое напр. батареи: Выход инициируется при снижении напряжения батареи за пределы порогового значения.
    Общая сис. тревога: Выход инициируется при наличии любого сигнала тревоги для системы. Неправильная работа батареи: Выход инициируется при неправильной работе батарей.
    Информационный сигнал тревоги системы: Выход инициируется при наличии информационного сигнала для системы. Батарея отключена: Выход инициируется при отключении батарей или при размыкании выключателя батарей.
    Предупредительный сигнал системы: Выход инициируется при наличии предупредительного сигнала для системы. Перегрузка инвертора: Выход инициируется при перегрузке, в то время как ИБП находится в режиме работы инвертора.
    Критический сигнал системы: Выход инициируется при наличии критического сигнала для системы. Выходная перегрузка: Выход инициируется при перегрузке, в то время как ИБП нажидится в режиме работы инвертора или в байпасном режиме.
    ИБП в штатном режиме работы: Выход инициируется при штатном режиме работы ИБП. Вход за пределами допуска: Выход инициируется при наличии входа вне допустимых пределов.
    ИБП в режиме питания от батарей: Выход инициируется при режиме работы ИБП от батареи. Байпас за пределами допуска: Выход инициируется при наличии байпаса вне допустимых пределов.
    ИБП в режиме статического байпаса: Выход инициируется при работе ИБП в режиме принудительного статического байпаса или требуемого статического байпаса. EPO включен: Выход инициируется при активизации аварийного отключения питания.
    ИБП в режиме сервисного байпаса: Выход инициируется при работе ИБП во внутреннем режиме сервисного байпаса или во внешнем режиме сервисного байпаса.  
  5. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?