990-5910D-028

Замена или установка линейки аккумуляторных батарей

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Батареи могут представлять опасность поражения электрическим током и током короткого замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
  • Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться или контролироваться исключительно квалифицированным персоналом, обученным работе с аккумуляторными батареями, с соблюдением требуемых мер предосторожности. Посторонний персонал не должен иметь доступа к батареям.
  • Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи, поскольку они могут взорваться.
  • Запрещается деформировать, вскрывать и модифицировать аккумуляторные батареи. Вытекший электролит опасен для глаз и кожи. Может также вызывать отравление.
  • Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.
  • Используйте инструменты с изолированными ручками.
  • Наденьте защитные очки, перчатки и обувь.
  • Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю поверхность батареи.
  • Перед началом процедуры установите батарейный автомат BB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
риск повреждения оборудования
  • При замене или установке модулей батарей всегда используйте один и тот же тип модуля батарей (одно и то же коммерческое обозначение) во всей системе ИБП.
  • Всегда заменяйте или устанавливайте всю линейку аккумуляторных батарей (четыре модуля батарей).
  • Перед установкой модулей батарей в систему подождите, пока система будет готова к подключению питания. Период времени между установкой модуля батареи и включением питания ИБП не должен превышать 72 часов или 3 дней.
  • Если необходимо оставить систему ИБП обесточенной на длительный срок, рекомендуется подавать напряжение к системе в течение 24 часов не менее одного раза в месяц. Это заряжает установленные модули батарей, что позволяет предотвратить их необратимое повреждение от глубокой разрядки.
  • Храните модули батарей при температуре окружающей среды от -15 до 40 °C ( от 5 до 104 °F).
  • Храните модули батарей в их оригинальной защитной упаковке.
  • Модули батарей, хранящиеся при температуре от -15 до 25 °C (от 5 до 77 °F) должны заряжаться каждые шесть месяцев, чтобы избежать повреждений от глубокой разрядки. Модули батарей, хранящиеся при температуре выше 25 °C (77 ° F) должны заряжаться чаще.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск отключения питания нагрузки
Резервное питание от батарей недоступно из шкафа, когда батарейный автомат BB на шкафу находится в разомкнутом (ВЫКЛ) положении.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  1. Установите батарейный автомат BB в разомкнутое (ВЫКЛ) положение на ИБП и/или модульном батарейном шкафу, где необходимо заменить или установить батарейные модули.
  2. Снимите крышку батареи с ИБП и/или шкафа модульной батареи.
  3. Снимите модуль батареи:
    1. Отключите клеммы с передней части модуля батареи.
    2. Снимите винт с ручки модуля батареи и поверните ручку вверх.
    3. Аккуратно вытащите модуль батареи из разъема. Всегда вынимайте всю линейку аккумуляторных батарей (четыре батарейных модуля).
  4. Установите модуль батареи:
    1. Вставьте модуль батареи в разъем. Заполните полки, начиная снизу. Всегда устанавливайте всю линейку аккумуляторных батарей (четыре батарейных модуля).
    2. Поверните вниз ручку модуля батареи и закрепите ручку на полке с помощью входящего в комплект винта.
    3. Подключите клеммы батареи к передней части модуля батареи.
  5. См. Просмотр состояния модульной батареи, чтобы проверить правильность установки модулей батареи.
  6. Установите крышку батареи на ИБП и/или шкафа модульной батареи.
  7. Установите батарейный автомат BB в сомкнутое (ВКЛ) положение на ИБП и/или шкафу модульной батареи.
  8. Только для полной замены всех модулей батарей в системе ИБП: Выберите Техобслуживание > Замена батареи для сброса всех данных батареи (включая время автономной работы от АКБ, коэффициент старения батареи, счетчики ресурса и статистику батареи).
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?