990-5910E-028

Компенсация напряжения трансформатора (%)

Возможно компенсировать выходной трансформатор и сбалансировать падение выходного напряжения (0-3%).

  1. Отключение нагрузки от ИБП.

  2. При нагрузке 0 % необходимо измерить напряжение на вторичной обмотке трансформатора, а затем вручную настроить выходное напряжение ИБП с помощью параметра Компенсация напряжения (%) для компенсации смещения .

  3. Подключите нагрузку от ИБП.

  4. Необходимо повторно измерить напряжение на вторичной обмотке трансформатора при нагрузке X%, а затем настроить выходное напряжение ИБП с помощью параметра Компенсация напряжения трансформатора (%) для компенсации падения напряжения в трансформаторе.

Компенсация напряжения трансформатора, необходимая для конкретной нагрузки, используется для автоматической регулировки линейного выходного напряжения на ИБП в соответствии с процентом выходной нагрузки.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?