990-5910E-028

Начало тестирования батареи

Необходимые условия:

  • Батарейные переключатели замкнуты.

  • Критические сигналы отсутствуют.

  • Должно быть доступно питание от байпаса.

  • Режим статического байпаса должен быть доступен.

  • Батареи должны быть заряжены более чем 50%.

  • Время автономной работы должно быть больше 4 минут.

  • Режим работы отдельного ИБП должен быть штатным, ECOnversion или ECO.

  • Режим работы системы из нескольких ИБП должен быть от инвертора, ECOnversion или ECO.

Эта функция позволяет проводить ряд проверок батарей, например, проверку предохранителей или выявление батарей с низким зарядом. Тестирование разрядит батарею и израсходует около 10 % от общей продолжительности автономной работы батареи. Пример: Если время автономной работы составляет 10 минут, тестирование займет 1 минуту. Можно проводить тестирование батареи автоматически через различные промежутки времени (от раза в неделю до раза в год).

  1. Выберите Техобслуживание > Батарея > Начать тестирование .
  2. Нажмите ОК на экране подтверждения.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?