990-5910E-028

Тесты

Система ИБП может проводить следующие тесты для проверки правильности своей работы:

  • Зуммер

  • Индикаторы состояния

  • Индикатор выкл.

  • Калибр. вр. работы

  • Батарея

Нажмите кнопку меню на главном экране и выберите Техобслуживание и Зуммер, или Индикаторы состояния, или Индикатор выкл., чтобы начать тестирование этих функций. Подробности и требования этих тестов приведены в разделах Запуск тестирования времени работы от батарей и Начало тестирования батареи.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?