990-5910G-032

กำหนดค่าอินพุต UPS

หมายเหตูู: การกำหนดค่านั้นจำเป็นสำหรับการทำงานของ UPS ที่ถูกต้อง
  1. แตะ การกำหนดค่า > UPS
    1. ตั้งค่า การกำหนดค่าเมน เป็น เมนเดี่ยว หรือ เมนคู่
    2. เลือก การเริ่มต้นอัตโนมัติของอินเวอร์เตอร์ ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ เมื่อเปิดใช้งาน การเริ่มต้นอัตโนมัติของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันอินพุตกลับมา หลังจากการปิดระบบเนื่องจากแบตเตอรี่หมด
      อันตราย
      อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
      ดำเนินการ Lockout/Tagout ที่ถูกต้องเสมอก่อนทำงานกับ UPS UPS ที่เปิดใช้งาน Autostart จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อจ่ายคืนไฟเมน
      การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
    3. ตั้งค่า หม้อแปลงปัจจุบัน เป็น ไม่มีหม้อแปลง, หม้อแปลงอินพุต หรือหม้อแปลงเอาต์พุต
  2. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?