990-5910G-032

การกำหนดค่าโหมดประสิทธิภาพสูง

  1. แตะ การกำหนดค่า > ประสิทธิภาพสูง
  2. เลือก โหมดประสิทธิภาพสูง: ปิดใช้งาน, โหมด ECO หรือ eConversion
    หมายเหตูู: ติดต่อ Schneider Electric เพื่อเปิดใช้งานโหมด ECO
  3. เลือก ตัวชดเชยฮาร์โมนิกโหมด eConversion หากต้องการใช้งาน
  4. เลือก กำหนดเวลาประสิทธิภาพสูง: ใช้งานตามกำหนดเวลา, ใช้งานตลอดเวลา, หรือ ไม่ใช้งานเลย
    1. สำหรับการใช้งานตามกำหนดเวลา ให้แตะที่ กำหนดเวลา และกำหนดและเปิดใช้งานกำหนดเวลาตามที่ต้องการ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?