990-5910G-032

เริ่มต้นใช้งานและเพิ่ม UPS เข้าไปในระบบขนานที่กำลังใช้งานอยู่

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน UPS และเพิ่มเข้าในระบบขนานที่กำลังใช้งานอยู่

หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องสว่างขึ้นเท่านั้น
  1. ใน UPS นี้ ให้ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออินพุตยูนิต UIB (หากเปิด)
    จอแสดงผลจะเปิดขึ้น ขั้นตอนการรีบูตเครื่องจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที
  2. เลือกการควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่มระบบ UPS หรือ การควบคุมขั้นตอนตามแนวทางเริ่ม UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
  3. ขั้นตอนการเริ่มต้นทั่วไป:
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการเปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
    1. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อสแตติกสวิตซ์ขาเข้า SSIB (ถ้ามี) สำหรับ UPS นี้
    2. ปิดบายพาสอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อป้อนกลับ BF2 (ถ้ามี) สำหรับ UPS นี้
    3. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำหรับ UPS นี้
    4. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเอาท์พุตหน่วย UOB สำหรับ UPS นี้
    5. ใน UPS นี้ เลือกการควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ตัวควบคุมระดับระบบ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?