990-5910F-034

Çıkışı Konfigüre Etme

NOT: Bu konfigürasyon, UPS'in doğru çalışması için zorunludur.
  1. Konfigürasyon > Çıkış'a dokunun.
    1. Konfigürasyonunuza bağlı AC gerilim F-F'200VAC, 208VAC, 220VAC, 380VAC, 400VAC, 415VAC veya 480VAC olarak ayarlayın. (Her bölgede her voltaj mevcut değildir.)
    2. Konfigürasyonunuza bağlı olarak Frekans değerini 50Hz ±1,0, 50Hz ±3,0, 50Hz ±10,0, 60Hz ±1,0, 60Hz ±3,0, or 60Hz ±10,0'a ayarlayın.
    3. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
    4. Bypass ve çıkış toleransı (%) ayarla. Baypas ve çıkış tolerans aralığı % + 3 ila % + 10, varsayılan % + 10'dur.
    5. Gerilim kompanzasyonu (%) ayarlayın . UPS'in çıkış voltajı, farklı kablo uzunluklarını telafi etmek için ±% 3'e kadar ayarlanabilir.
    6. Aşırı yük eşiğini (%) ayarlayın. Aşırı yük aralığı %0 -%100, varsayılan değer %75'tir.
    7. Ayarlayın Transformatör voltajı kompanzasyonu (%) Transformatör voltajı kompanzasyon aralığı %0 -%3, varsayılan değer ise %0'dır. Daha fazla detay için bakınız Çıkış Transformatörü Voltaj Kompanzasyonu ve çıkış transformerinin olduğunu görmek için ise UPS Giriş Yapılandırma.
    8. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?