990-5910F-034

UPS Sistemini Bakım Bypass Çalışmasından Başlatma

NOT: Kesiciyi yalnızca ilişkili kesici gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Açık olması durumunda cihaz giriş kesicisini (UIB) kapatın.
    Display açılır. Yeniden başlatma süresi yaklaşık 3 dakika sürer.
  2. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini başlat ya da Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS başlatma öğesini seçin ve ekranda görünen adımları takip edin.
  3. Harici bakım bypass'ı kesicisi (MBB) olan bir UPS sistemi için genel başlatma prosedürü:
    NOT: Aşağıdakiler genel kapatma prosedürleridir. Daima sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın.
    1. Açık olması durumunda cihaz giriş kesicisini (UIB) kapatın.
    2. Statik anahtar giriş kesicisini (SSIB) (varsa) kapatın.
    3. Akü kesicisini/kesicilerini kapatın.
    4. Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
    5. Cihaz çıkış kesicisini (UOB) kapatın.
    6. Paralel sistemdeki diğer UPS'ler için a'dan e'ye kadar olan adımları tekrarlayın.
    7. Sistem yalıtım sigortasını (SIB) (varsa) kapatın.
    8. Bakım bypass'ı kesicisini (MBB) açın.
    9. Kontrol > İnvertör > İnvertör devrede öğesini seçin veya kontrolör bölümündeki invertör ON düğmesine (beş saniye basılı tutun) basın.
  4. Dahili bakım kesicisi (IMB) kullanan bir UPS sistemi için genel başlatma prosedürü (MBB yok):
    NOT: Aşağıdakiler genel kapatma prosedürleridir. Daima sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın.
    1. Açık olması durumunda cihaz giriş kesicisini (UIB) kapatın.
    2. Akü kesicisini/kesicilerini kapatın.
    3. Basitleştirilmiş 1+1 paralel sistemdeki diğer UPS'ler için a ila b adımlarını tekrarlayın.
    4. Dahili bakım kesicisini (IMB) açın.
    5. Kontrol > İnvertör > İnvertör devrede öğesini seçin veya kontrolör bölümündeki invertör ON düğmesine (beş saniye basılı tutun) basın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?