990-5912C-004

Slut signalkablerne til Galaxy VS UPS – enkelt system

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

  1. Slut Class 2/SELV-signalkablerne for afbryderindikatorerne fra kontrolklemrækken i vedligeholdelsesbypasspanelet til UPS'en i henhold til den konfiguration, der anvendes.
    BEMÆRK: Afbryderindikatorkredsløbet betragtes som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb. Slut ikke et kredsløb til afbryderindikatorterminalerne, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Class 2/SELV.

    Enkelt system – én forsyningskilde

    Enkelt system – to forsyningskilder

  2. Slut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne fra kontrolklemrækken i vedligeholdelsesbypasspanelet til UPS'en i henhold til den konfiguration, der anvendes.

    Enkelt system – én forsyningskilde

    Enkelt system – to forsyningskilder

  3. Stram signalkablerne, og fastgør dem til kabelaflastningerne.
QR code for this page

Var dette nyttigt?