990-5912C-022

De stroomkabels aansluiten voor een 3:3 UPS-systeem

OPMERKING: Voor een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem installeert u de stroomkabels van de twee UPS-eenheden aan de voor- en achterkant van de voedingsrail met dezelfde bout.
  1. Verbind de PE-kabels met de PE-voedingsrail.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H en GVSBPSU80K120H

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Voor configuraties met enkele netvoeding: Sluit de ingangskabels van de netvoeding aan.
    • Voor dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels van de netvoeding aan.
  3. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Voor configuraties met enkele netvoeding: Sluit de UPS-ingangskabels aan.
    • Voor dubbele netvoeding: Sluit de UPS-bypasskabels aan.
  4. Sluit de UPS-uitgangskabels aan.
  5. Sluit de belastingskabels aan.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H en GVSBPSU80K120H

  6. Bevestig de kabels met bindstrips (meegeleverd) aan de trekontlasters aan de linker-, boven- en onderkant van het onderhoudsbypasspaneel.
QR code for this page

Was dit nuttig?