990-5912C-006

Montaje del panel de derivación de mantenimiento en la pared

ATENCIÓN
Riesgo de lesiones o daños en el equipo
  • Coloque el panel de derivación de mantenimiento en una pared o un bastidor suficientemente sólidos y capaces de soportar el peso de la unidad.
  • Utilice el hardware apropiado para el tipo de pared o bastidor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Quite los tornillos y abra la puerta interior en el panel de derivación de mantenimiento.
  2. Mida y marque en la pared las ubicaciones de los cuatro orificios de montaje.
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. Taladre los orificios en cada una de las cuatro ubicaciones y coloque los pernos de anclaje.
  4. Monte el panel de derivación de mantenimiento en la pared.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?