990-5912D-007

Διαδικασία εγκατάστασης για τα Easy UPS 3S και Easy UPS 3M

Ενιαίο σύστημα – Ενιαία ηλεκτρική παροχή

Ενιαίο σύστημα – Διπλή ηλεκτρική παροχή

  1. Στερέωση πίνακα παράκαμψης συντήρησης στον τοίχο.
  2. Προετοιμασία πίνακα παράκαμψης συντήρησης για καλώδια.
  3. Αφαίρεση των ουδέτερων βραχυκυκλωτήρων.
  4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  5. Σύνδεση των καλωδίων σήματος για τα Easy UPS 3S και Easy UPS 3M – Ενιαίο σύστημα.
  6. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  7. Τελική εγκατάσταση.
Για τη μετακίνηση ή την απενεργοποίηση του πίνακα παράκαμψης συντήρησης μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Απενεργοποίηση ή μετακίνηση του πίνακα παράκαμψης συντήρησης σε νέα θέσηΑπενεργοποιήστε πλήρως το UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του UPS..
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.