990-5912C-007

Στερέωση πίνακα παράκαμψης συντήρησης στον τοίχο

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Στερεώστε τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης σε τοίχο ή σε σχάρα που είναι δομικά ασφαλής και σε θέση να υποστηρίξει το βάρος της μονάδας.
  • Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο υλικό ανάλογα με τον τύπο του τοίχου ή της σχάρας.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  1. Αφαιρέστε τις βίδες και ανοίξτε την εσωτερική θύρα στον πίνακα παράκαμψης συντήρησης.
  2. Μετρήστε και επισημάνετε τις τέσσερις θέσεις των οπών τοποθέτησης στον τοίχο.
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. Ανοίξτε οπές στις τέσσερις επισημασμένες θέσεις και τοποθετήστε τους κοχλίες στερέωσης.
  4. Στερεώστε τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης στον τοίχο.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;