990-5912C-016

Prosedur Pemasangan untuk Galaxy VS UPS

Sistem Tunggal – Catu Daya Utama Tunggal

Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan – Catu Daya Utama Tunggal

Sistem Tunggal – Catu Daya Utama Ganda

Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan – Catu Daya Utama Ganda

  1. Pasangkan Panel Bypass Pemeliharaan ke Dinding.
  2. Siapkan Kabel untuk Panel Bypass Pemeliharaan.
  3. Hanya di negara-negara yang mewajibkannya: Lepaskan Jumper Netral.
  4. Hubungkan Kabel Daya untuk Sistem UPS 3:3.
  5. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
  6. Tambahkan Label Keselamatan yang Telah Diterjemahkan ke Produk Anda.
  7. Instalasi Akhir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?