990-5912D-017

Collegamento dei cavi di alimentazione per un sistema UPS 3:3

NOTA: Per il sistema in parallelo 1+1 semplificato, installare i cavi di alimentazione dai due UPS sul lato anteriore e posteriore della sbarra utilizzando lo stesso bullone.
  1. Collegare i cavi PE alla sbarra PE.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H e GVSBPSU80K120H

  2. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Per singola rete di alimentazione: Collegare i cavi di ingresso dall'alimentazione di servizio/di rete.
    • Per doppia rete di alimentazione: Collegare i cavi di bypass dall'alimentazione di servizio/di rete.
  3. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Per singola rete di alimentazione: Collegare i cavi di ingresso dell'UPS.
    • Per doppia rete di alimentazione: Collegare i cavi di bypass dell'UPS.
  4. Collegare i cavi di uscita dell'UPS.
  5. Collegare i cavi del carico.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H e GVSBPSU80K120H

  6. Fissare i cavi con fascette per cavi (fornite) ai serracavi sul lato sinistro, superiore e inferiore del pannello bypass di manutenzione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?