990-5912C-017

Collegamento dei cavi di segnale per Galaxy VS UPS - Sistema singolo

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H e GVSBPSU80K120H

  1. Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV per le spie dei sezionatori dalla morsettiera di controllo nel pannello di bypass di manutenzione all'UPS secondo la propria configurazione.
    NOTA: Il circuito della spia del sezionatore è considerato Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito principale. Non collegare alcun circuito ai terminali della spia del sezionatore, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di tipo Class 2/SELV.

    Sistema singolo - Singola rete di alimentazione

    Sistema singolo - Doppia rete di alimentazione

  2. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV dalla morsettiera di controllo nel pannello di bypass di manutenzione all'UPS secondo la propria configurazione.

    Sistema singolo - Singola rete di alimentazione

    Sistema singolo - Doppia rete di alimentazione

  3. Tirare le fascette sui cavi di segnale e fissare i cavi di segnale ai serracavi.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?