990-5912D-017

Procedura di installazione per Galaxy VS UPS

Sistema singolo - Singola rete di alimentazione

Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Singola rete di alimentazione

Sistema singolo - Doppia rete di alimentazione

Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Doppia rete di alimentazione

  1. Montare a parete il pannello bypass di manutenzione.
  2. Preparazione del pannello bypass di manutenzione per i cavi.
  3. Solo nei paesi dove richiesto: Rimozione dei ponticelli del neutro.
  4. Collegamento dei cavi di alimentazione per un sistema UPS 3:3.
  5. Effettuare una delle operazioni seguenti:
  6. Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto.
  7. Installazione finale.
Per spostare o smantellare il pannello bypass di manutenzione una volta completata l'installazione, consultare Smantellamento o spostamento del pannello bypass di manutenzione in una nuova posizione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?