990-5912C-017

Montare a parete il pannello bypass di manutenzione

ATTENZIONE
Rischio di lesioni o danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Installare il pannello bypass di manutenzione su una parete o un rack solido da un punto di vista strutturale e in grado di supportare il peso dell'unità.
  • Utilizzare la bulloneria appropriata per il tipo di parete/rack.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Rimuovere le viti e aprire lo sportello interno nel pannello bypass di manutenzione.
  2. Misurare e contrassegnare le posizioni dei quattro fori di montaggio sulla parete.
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. Praticare dei fori nelle quattro posizioni contrassegnate e montare i bulloni di ancoraggio.
  4. Montare a parete il pannello bypass di manutenzione.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?